This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:共模澄清

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439801/ina117-common-mode-clarification

器件型号:INA117

工具与软件:

您好、  

我需要对 INA117的共模模式进行一些澄清

假设 INA117由+/-15V 供电、DS 表示最大共模电压为-/+ 200V

如果意外地向其中一个输入端施加稳定的+170Vdc 电压、该放大器可能会发出哨声和这样的电压?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表显示"连续:±200V"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您的回答

    我有第二个问题,如果我为每个输入添加一个1.14M 电阻器,以便进行/4定量,最大 CM 保持不变(+200V )吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    理论上、增大输入电阻会增大 CM 最大电压。 但在实践中、内部电阻的绝对值精度较差、但比例匹配非常好。 这允许使用内部电阻器进行精确分压、而无需昂贵的(在时间和裸片面积上)激光修整。

    这些内部电阻器的电流为+/-25%、因此不建议尝试使用外部电阻器进行补偿。

    此致!
    Jerry