This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:用于将负电压输入单电源反相放大器电路的电路

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439710/opa211-circuit-for-inputting-negative-voltage-to-a-single-supply-inverting-amplifier-circuit

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:OPA197

工具与软件:

请说明以下两点:

1.**第一点:**
在连接的单电源反相放大器电路中、使用"OPA211AID"和"OPA197"时、输出行为有所不同。
-使用"OPA211AID"时、输出保持不变、输出上仍然存在电源电压。
-使用"OPA197",将生成预期的输出。
这两个运算放大器之间的区别是什么?

2.**第二点:**
使用"OPA197"、可实现预期的输出。 以这种方式使用它是否有任何问题?

e2e.ti.com/.../LTspeice-Simulation-Results.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器的输入线性范围是这种情况下的主要差异。 OPA211在该电路上指定的输入共模电压范围之外工作。

    使用运算放大器时、必须同时考虑放大器的输入和输出电压范围。 OPA211输入与负电源(V-)的距离必须保持在2V 以上。  请参阅 OPA211 数据表中的 OPA211、输入电压、VCM 规格 下面的 p8:

    在附加电路上、OPA211同相输入(IN+)连接至 GND、同时由+5.6V 的单极电源供电。  这会将 OPA211置于线性范围之外、因为共模需要至少比电源轨高2V 的电压;因此、OPA211超出了其线性范围。  为了使此电路工作、使用 OPA211时、负电源(VS-)需要以-2V 或更高的负电压供电、换句话说、当负输入接地时、该器件需要±Ω 双极电源。

    OPA197是一款轨到轨输入和轨到轨输出放大器、因此它在由+5.6单极电源供电时支持-0.1V 至5.7V 的输入共模电压范围。 因此、连接到 GND 的输入同相端子对 OPA197轨到轨输入放大器来说不是问题、而该放大器由单极+5.6V 电源供电。  请参阅 OPA197、输入电压、VCM 规格(来自 OPA197数据表 p7)以下:

    请查看 TI 精密实验室放大器教程第3.1至3.4节。  本"TI 高精度实验室-运算放大器系列"培训视频讲述运算放大器输入和输出限制。 教程部分讨论了运算放大器共模输入电压、输入和输出电压摆幅限制以及如何确定这些限制引起的电路误差的原因。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-non-linear-behavior

    谢谢、此致、

    Luis