This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200EVM:存储器信息

Guru**** 2847110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439113/log200evm-memory-information

器件型号:LOG200EVM

工具与软件:

我需要一个填充的表格来描述此板上的任何存储器。  我认为该电路板没有存储器、但需要我进行验证。  请提供电子邮件联系人以将表单发送到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我可以确认此板上没有存储器。 它甚至没有微控制器、该器件也没有任何存储器。  

    我从来没有听说过这样的表单。 是否需要由德州仪器(TI)内部的人员填写?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我有一个表格可以通过电子邮件发送给 TI 代表。  对于希望保护可能无意中保存到所购买设备的专有信息的公司而言、这已变得很常见。  通常情况下、如果器件中有存储器、尤其是非易失性存储器、则制造商会提供清除该存储器的过程。  在这种情况下、该表单可证明器件中没有存储器、因此对于公司专有信息而言不是问题。

    如果您是 TI 代表、请给我发送电子邮件、以便我向您发送表格。  如果不了解、您知道 TI 代表的电子邮件地址吗?

    谢谢!

    Allen Chatterton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我很快就会给您发送一封电子邮件!  

    此致、

    Robert Clifton