This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:输入和输出的波形数据不同

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437883/ths4541-waveform-data-is-different-between-input-and-output

器件型号:THS4541
Thread 中讨论的其他器件: ADC3664

工具与软件:

您好!

我目前正在对使用差分运算放大器和 ADC 将测得的电流值转换​​为数字数据的应用进行原型设计。 THS4541和 ADC3664与 SMA 连接器(30mm)连接。 差分运算放大器输入波形的红色帧与 ADC 输出波形之间存在差异、因此很难将其作为波形数据进行处理。 您能否对任何可能的原因进行评论? 另外、我也想分享电路图等信息、如果您同意我的私人消息、我将不胜感激。

差分运算放大器的■Ω 输入波形

ADC 的■波形

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    我可以协助您完成您的请求。  您可以通过私人消息与我联系、我可以分享我的电子邮件。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alec:

    谢谢你。 我已向您发送私人消息请求、您是否允许?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    我已接受您的消息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送私人消息。 您可以通过电子邮件或 PM 回复、也可以通过任何方式回复。