This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:器件故障

Guru**** 2686445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439565/opa348-device-failure

器件型号:OPA348

工具与软件:

尊敬的团队  

我们安装了100个此器件、发现输出无法正常工作。

当我们在示波器中输入0V 时、输出也应该为0V、但实际输出达到了0.4V。

我们进行了 ABA 验证、发现异常设备导致了问题。

对我错了什么或错过了什么有任何建议?

电路为:

输入:

输出:

此致、

Xiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、先到先得、

    100pcs、发现此设备的输出无法正常工作

    是否所有100人都无法正常工作?

    在输出波形中、输出是双模、设置有哪些变化? (电源打开、可能关闭)。  电源电压是多少?

    尝试将一个10pF 或更大的电容器与反馈电阻器并联、以稳定反馈环路。