This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:输入差分模式电阻范围

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439643/tlv3605-input-differential-mode-resistance-range

器件型号:TLV3605

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我正在将该比较器用于以下应用:信号馈送到正比较器输入、参考信号馈送到负比较器输入。 基准信号由电压输出 DAC 生成。 为了 尽可能降低 DAC 的成本、我使用的是8位 DAC、其中使用分压器、将 DAC 输出电压 降至大约0V 至0.1V 的范围内。 该分压器无需分压器即可将系统的基准电压分辨率有效地提高至12位 DAC 的基准电压分辨率。  

我正在尝试确定分压器中的电阻器使用哪些值。 在 TLV3605数据表中、输入差模电阻 RDM 通常指定为67k。 该电阻将与分压器的底部电阻并联。 但 RDM 规格没有最小值/最大值、仅是典型值。  

请告知 RDM 的最小/最大范围是多少?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑该低 RDM 值是指低于 VCC 大约1.3V 时发生的不连续性。 (斜率约为0.1V / 2 µA = 50 kΩ。)

    基准信号的变化频率如何? 我想您只需要关心直流特性、即大多数5 µA 的输入偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。 感谢您突出显示输入偏置图和规格、该图定义了最小值/最大值。 我想我将 选择电流足以使最大5µA 偏置电流可以忽略不计的电阻器。