This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:设计适用于高速 ADC 的单端转差动运算放大器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, ADC12QJ1600, LMH6555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436622/lmh3401-designing-a-single-to-differential-ended-op--amp-for-high-speed-adc

器件型号:LMH3401
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600、 LMH6555

工具与软件:

尊敬的团队:  

我需要转换 单端至差分信号。  


1.单端输入需要哪些设计更改? 以及如何为非反相端子提供单端输入?  

2.如何配置运算放大器的增益?  

3.如果我的输入是、那么运算放大器的工作电压是多少 +/- 0.8 Vpp 以及我应该为它保持多大的电压 Vocm ?  

4. 您能提供一个易于理解的资源来详细了解单端到差动放大器的工作和计算吗? (非常重要)

我的要求是以1GSPS 为高速 ADC 提供差分信号。 我可以使用哪种 ADC、也可以建议使用其他全差动放大器来驱动 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

      LMH3401是驱动1GSPS ADC 的不错选择

    1.请参阅 LMH3401数据表的第9.3.2节

    2.请参阅产品说明书的第9.3.2.1节。 您也可以使用该 计算器。

    3.输入+/- 0.8Vpp 信号的直流共模是什么? 通常、您需要选择电源电压 、使 VICM 和 VOCM 处于建议的工作范围内。
    Vocm 应为 ADC 输入共模电压。 您可以将 ADC VICM 引脚连接至 LMH3401的 VOCM 引脚。

    4.下面是指向应用手册和 FDA 计算器的链接:

       https://www.ti.com/lit/an/snoa953a/snoa953a.pdf

       https://www.ti.com/tool/download/SBOR022

    TI 提供多种超过1GSPS 的 ADC。 您可以 在此处找到筛选列表 、并根据您的应用选择一个。 我认为 ADC32RF5X 是一个不错的选择。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我需要驱动 ADC12QJ1600、 此 ADC12QJ1600是否具有内置差分驱动器? 或者我们应该从外部驱动。  

    是否可以使用 LMH6555将单端信号转换为差分信号? 对于 ADC12QJ1600
    您可以帮助我对 LMH6555电路进行仿真吗? (在 TINA TI 或 LTSpice 中?)

    技术。  

    单端电压为0.8Vpp。  
    2.可以将增益设置为1、不想增加输入信号。  

    我还有另一个疑问、那就是我们是否可以使用平衡-非平衡变压器来驱动 ADC12QJ1600? 因为在 EVM 中、它们使用的是平衡-非平衡变压器。 而我们的是直流电压。  
    请帮我解决这个问题


    谢谢
    Aashik