This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:将 OPAx387与声发射传感器 VS45-H 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438510/opa2387-interfacing-opax387-with-with-acoustic-emission-sensor-vs45-h

器件型号:OPA2387
主题中讨论的其他器件:TLV3541

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在设计声音发射传感器信号链。

传感器 P/N 是 VS45-H下面给出了信号链。

"µV 噪声值约为10 μ V 典型声发射激发值高达5V、但也可以更高:"从 VS45-H 团队收到。 请参见下图

下面提供了我的信号链。

我计划使用 OPAx387。

我想知道您对此有何看法。  OPAx387是此方面的理想选择吗?

我尚未决定可变增益放大器的任何 P/N。 我想我可以使用  LMH6514SQ。

DAQ 可以是微控制器(STM32)中的 ADC 或使用专用 ADC、其输出将由 uC 处理。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hari、

    这是一个巨大的电压范围。 您是否需要读取整个范围、或者在某个时候将其钳住、然后将其组合到一个称为"超范围"的桶中。 由于看起来可能存在巨大的电压、因此需要进行保护。   OPAx387是小信号的良好第一增益级、很明显、较高的范围需要不同的路径。 这里的对数放大器是否有用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    我不需要读取整个范围。 我将仅在 mV 范围内进行测量。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我推测信号智能(您希望保持的部分)仅仅是交流。 这使得 OPAx387非常低的直流偏移过载。  LMH6514SQ 高带宽可能会过大。 我们还没有讨论信号带宽(最小值和最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我正在根据 锂离子电池健康状态的声发射检测和分析方法设计 BMS。

    我下面的论文附在这里。 他们在该论文中使用了完全现成的系统。 这非常昂贵。 所以我决定如上所示移动。

    我读过的所有文件的声音发射从锂离子电池,现成的测试设置被使用。

    根据我的文献研究、 电池的 AE 信号主要存在于两个频带中、其中频带1的内容是关于这两个频带 10kHz-120kHz、 频带2的范围是大约 130kHz 至180kHz。

    这些信号的振幅从几微伏到几毫伏不等

    e2e.ti.com/.../1_2D00_sensors_2D00_21_2D00_00712_2D00_v2-_2800_1_2900_-_2D00_-Copy.pdf

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    LMH6514SQ 是一个不错的选择;需要注意的是200欧姆输入阻抗。 前置放大器应具有非常低的噪声、如果需要、可以添加一个缓冲器以将前置放大器连接到 LMH 放大器

    TLV3541可以是良好的前置放大器、能够驱动200欧姆负载。  

    此列表中的其他5V 前置放大器选择(噪声稍小一点、本身可能驱动200欧姆)。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#~78=In%3BOut&7typ=0.69%3B10&23typ=20%3B8000&451typ=0.08%3B10&1261min=0.9%3B3&1261max=5%3B180&sort=451typ;desc&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢...

    我需要放大电荷。

    所有 AE 传感器都基于压电效应。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    这不应该是一个问题。 我会将所有权转让给高速放大器支持。  他们将从这里帮助你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢你。