This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6624:LMH6624/26 10MHz 的输出阻抗值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439091/lmh6624-lmh6624-26-output-impedance-value-at-10-mhz

器件型号:LMH6624
主题中讨论的其他器件: OPA838

工具与软件:

高支持;

我尝试通过将1k 负载电阻器和1V 交流电源连接到 TI PSPICE 上的运算放大器的输出、来测量 LMH6624在10MHz 时的输出阻抗。 我测量并计算出22.12欧姆值。 另一方面、我尝试使用半电压方法、更改负载电阻值直到达到500mV、得到的值为5.3欧姆。 是由于负载影响还是由于 SPICE 模型? 您能告诉我运算放大器在10MHz 时的输出阻抗值吗?

此致

Huseyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huseyin、

     我得到的值与你用出的方法相同。 仿真得到的这个输出阻抗值不正确、这意味着该模型不捕获该器件的输出阻抗。 我们较新的模型在 Marco 列表中有一个注释部分、其中提供了我们测试的深入概述、包括输出阻抗。 遗憾的是、该模型没有。

     我们有一个深入的 PowerPoint、其中显示了我们用于检查模型 Aol 和 Zout (闭环和开环)的方法、我将其附上如下。

     我找不到此器件开环输出阻抗随频率变化的可用数据。 观察此器件的 Aol 时、它确实会在10MHz 下降、因此您预计输出阻抗会增加。 但是、我研究了具有此数据的类似器件、OPAx892的输出阻抗如下所示:  

      和 OPA838

    e2e.ti.com/.../6740.Op_5F00_amps_5F00_Trust_5F00_but_5F00_Verify-_2800_1_2900_.pdf

    谢谢你

    SIMA