This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7376:它是否适合50m VGA 电缆应用?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440260/ths7376-is-it-suitable-for-50m-vga-cable-application

器件型号:THS7376

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在调查支持50m 电缆 VGA 显示应用的解决方案。

您能否说明 THS7376是否适合此类情况以提高驱动强度?

谢谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

     需要通过几个问题来确定该器件是否合适:

    1. 客户需要使用放大器驱动的总负载是多少? 如果客户需要驱动高容性负载、这一点尤为重要。     



    2. 它们的阻抗是否匹配?
    3. 客户的预期输出电压范围是多少?  
    4. 它们的输入频率是多少?

    谢谢!
    SIMA