This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352-Q1:绝对最大额定值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9352-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440108/tlv9352-q1-absolute-maximum-ratings

器件型号:TLV9352-Q1

工具与软件:

你(们)好  

输入偏置电流 I-B 和 I-OS 的最小值/最大值是多少?

最大42V 电源电压时、功耗将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    TLV9352-Q1数据表不提供最大输入偏置电流的最大规格、我们无法保证数据表规格之外的最大规格、而只能提供估算值。 基于25°C 时的最大 IB 和 IOS 电流估计约为±40pA (4 Σ)

    在 CMOS 放大器中、 当温度超过75°C 时、输入偏置电流每升高一个10°C、就会翻一倍。 因此、IB、IO 可以随温度变化、在-40C 至+125C 的扩展温度范围内的典型值可高达±150pA、如数据表图5-13所示。  

    2. TLV9352-Q1的额定工作电源电压仅为40V  (最大电源电压   )、其中在25°C 下会消耗最大800µA 电流、在-40°C 至+125°C 的扩展温度范围内会消耗最大850µA 电流。  

    根据绝对最大额定值表、42V 是器件在故障期间可以承受的最大电压。 这不是器件正常运行、因此数据表不在这些故障条件下提供任何规格保证。 电流消耗的估算值与40相近、接近于850µA。 但是、请记住、如数据表中所述:  绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

    谢谢、此致、

    Luis