This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:它是否允许 HVin 和 LVin 之间的交流输入?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438770/res60a-q1-could-it-allow-ac-input-between-hvin-and-lvin

器件型号:RES60A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

它是否允许 HVin 和 LVin 之间的交流输入?  

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi:  

    简单答案是肯定的、它是可用的、但用于低频。 RES60-Q1针对直流和低频应用进行了优化。 我们没有交流测量数据、一些规格待定。 现在我可以说、PDS 的带宽如下所示。 我还为该器件发布了一个 EVM。  

    https://www.ti.com/tool/RES60EVM

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    谢谢你。 考虑到数百 kHz 带宽、对于50Hz / 60Hz、200V 交流信号、这看起来是假信号。 还有其他任何关于将此器件用于交流信号的问题? 对于 HV 引脚、以其 LVIN 引脚为基准的电压为~200±300V、可以吗?

    此致、
    OCHI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi:  

    我在使用交流信号时未发现符合您所述条件的问题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    非常感谢您的确认。  

    此致、
    OCHI