This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM397:LM397MFX/NOPB

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439920/lm397-lm397mfx-nopb

器件型号:LM397

工具与软件:

LM397MF/NOPB   单路通用电压比较器

器件规定了85°C 的环境温度限值。   

包含完整功能(而不仅仅是绝对条件下的损坏限值)的最大允许结温是多少。  

另外、在85°C 环境条件下、允许的最大结温是多少?   

这些问题中的任何一个都可以满足这一要求。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su:

    85°C 最大值

    我们无法保证在超出数据表规格的情况下能够正常运行(否则、我们会增大最大值!)。

    这些是低功耗器件、因此假设环境温度和结温相同。 最高结温为150°C -但正如您所说-这不会造成损坏、也不能保证正常运行。