This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC271:TLC271漂移

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271, TLC271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436727/tlc271-tlc271-drift

器件型号:TLC271
主题中讨论的其他器件:TLV271

工具与软件:

你(们)好

我用 TLC271做温度监控,当输入短路,T+,T-时,我会得到 TLV271的输出值,

更改不同的 TLC271、将得到如下三个值、当 VIN 短路时、请告知、谢谢

REF+=2.5V

737mv

658mv

882mv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    感谢您的提问。  您遇到的问题是 TLC271上的大失调电压乘以增益。   TLC271的最大输入失调电压 为 Vos = 10mV。  此失调电压将乘以放大器增益、即 160V/V (160kΩ(1kΩ))。  Vos 产生的最大输出为10mV x 160 = 1.6V。  请注意、当 T+和 T-短接时、增益由 R44和 R40设置。   运算放大器偏移电压和偏置电流限制 和  运算放大器高精度实验室视频 输入失调电压的部分详细介绍了此主题。  其他方面  零点漂移放大器(更低成本的选项) 因为这些器件具有非常低的失调电压。  或者、选择任何偏移约为1mV 的通用器件都会使误差减小10倍。

    我希望这对您有所帮助。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art

    您能帮助描述一下红色马戏团的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    这意味着对于被测量的总体情况、有两个器件在图形边界之外。  这些器件被视为"异常值"、因为它们不是正态分布的一部分。  请注意、对于 TLV271、Vos 温漂规格仅作为典型规格给出。  从技术角度而言、这意味着可能会获得较大的漂移值。  典型值具有统计意义(±1个总体68%的标准差)。  如果给出的典型值为 ±2uV/C、则68%的器件会在 ±2uV/C 范围内产生漂移  如果没有最大规格、您可以估算出大多数总体为 ±3标准差(总体的99.7%)。  因此、分布的尾部达到 ±6uV/C  不过、如果不设置最大值、则可能会存在一些非高斯异常值。  如果存在最大限值、则意味着在整个温度范围内测试器件、并会丢弃异常值。  因此、如果温漂至关重要、则需要选择具有温漂最大限值的更高精度器件(也更高成本)。

    此致、艺术