This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:差分至单端放大器。

Guru**** 2970890 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440441/thp210-differential-to-single-ended-amplifier

器件型号:THP210
Thread 中讨论的其他器件:INA849、 OPA211

工具与软件:

大家好、您是否有 Analog Devices 生产的类似 AD8129的差分到单端放大器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    AD8129是一款具有270 MHz 高带宽放大器(高速)的差动接收器放大器。  

    我需要将您的问题参考高速放大器产品线。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Luis、在我的应用中、只需要最高20Mhz 的频率。
    您可以转发问题、还是需要打开一个新主题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    通过使用分立式电阻器将运算放大器配置为差分放大器、您可以实现差分至单端的转换。  如果您有严格的精度和 CMRR 要求、则可以考虑使用匹配的电阻网络、例如 RES11A00或其他匹配电阻网络、具体取决于电压或增益要求。  如果您有20MHz 带宽要求、则需要选择 BW 高于20MHz 的运算放大器。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/res11a.pdf

    差分放大器应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa274a/sboa274a.pdf

    除了20MHz BW 电源要求之外、您是否有任何特定的电源要求? 输入共模电压范围和差分电压范围要求是什么? 输出电压范围和/或增益要求是多少? 有任何严格的精度要求? 您有任何严格的输入阻抗要求吗?  

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    INA849是一款具有相对高带宽的仪表放大器。  如果您需要高输入阻抗、根据您的输入共模范围和电压电源要求、INA849适合您在 G=1时提供28MHz 的 BW。  将 RG 保持未填充会将器件设置为 G=1

    但是、我们需要检查输入共模范围和电源要求、并确认/验证 INA849是否满足电源 、输入电压范围和输出电压范围要求。

    除此之外、如果您不需要非常高的输入阻抗、则在差分放大器配置中配置的具有分立式电阻器(或匹配的电阻器网络)的 OPA211 (或其他 GBW > 20MHz 的放大器、具体取决于精度和电压电源要求)也可以正常工作。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis、INA849似乎是一个很好的选择。

    我提供了+-5V、输入是一个电流传感器、该传感器提供具有+-60mV 范围的惠斯通电桥、也在同一电源中提前。

    基准输入将有助于补偿惠斯通电桥的任何偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fabio、  

    如果 INA849配置为增益= 1、则该器件将满足小信号带宽要求。  以下是 INA849的增益与带宽规格。

    如果 INA849由 ±5V 电源供电、而惠斯通电桥由相同的电源供电、并且 ±60mV 信号以0V 共模为中心、则它将在其线性范围内正常工作。

    下面是 Vcm 与 Vout 仪表放大器计算器的快照、其中显示了器件处于范围内。

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

     

    非常感谢、

    此致、

    Luis