This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:是否有任何参考原理图可以将 XTR117与 DAC874xH 或任何其他类似的 IC 配合使用?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440921/xtr117-is-there-any-reference-schematic-to-use-xtr117-with-dac874xh-or-any-other-similar-ics

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件:DAC8551

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我目前正在开发首款双线器件、希望加入 HART 协议、以便提高市场适应性。 我不确定使用哪个 IC 以及如何设计其原理图。  

我提到的数据表很少、它似乎与本应用程序兼容。 任何参考原理图都会为您提供帮助。  

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    很高兴听到您深入了解您的第一个2线系统。 理解要使用哪种 IC 实际上取决于您的系统规格。 如果您可以分享一些信息、比如所需的顺从电压、精度、电流消耗、温度范围等、我或许能够为您提供帮助  

    如果您只是在寻找参考原理图、我们没有任何完全匹配的东西、但我们有一些包含 XTR 和 DAC 的参考设计。 我认为最适合您的应用参考的设计是 TIPD190。 这些器件是不同的、但应该能让您更好地了解如何在 DAC 和 XTR 之间进行连接。 我也见过 DAC8551等产品说明书也提供了一些简化的原理图、例如:

    如果您愿意、请告诉我、或者您想更深入地探讨一下这个问题。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    差点忘了、这里是我们更全面的参考设计列表: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944920/faq-are-there-reference-designs-that-can-help-me-build-a-4-20ma-transmitter 

    此致、

    Robert Clifton