This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541并联工作电路

Guru**** 2822645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437561/opa541-opa541-paralled-operation-circuit

器件型号:OPA541

工具与软件:

你好。

我参考 OPA541的应用中的图15配置了一个并联工作电路。

+VS:+6V、-VS:-6V

R1:10K、R2:10K

我将输入功率设置为-1V 并在装载仪器中设置5A、它在输出中将为1V/5A 设置。

Master Opa541和 Slave Opa541的电流共享 效果很好

但是

 在装载机仪表中、我将输入电源设置为+1V 并设置5A (极性更改)、输出是-1V/-5A 设置。

 Master Opa541和 Slave Opa541的电流共享效果不佳。

主 OPA 输出电压 从-1.45V 开始、从器件输出电压从-1.0V 开始、大约30秒后、这 两个值变为1.0V 和1.0V。

我想检查这是否正常。

此外、在该并联工作电路(+6V、-6V、1Vout)中、SOA 上不提供10A 输出? 是否可以实现高达7A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seokbong:

    这种延迟可能由几个原因引起。 负载是纯阻性负载、还是电容性/电感性负载?

    C1和 C2有时需要优化以确保电路正常运行。 以便在电路板上进行快速测试。 C2有时会导致并联电路出现此类问题。  

    如果您降低电流负载、放大器是否可以更快地设置为-1V?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种延迟可能由几个原因引起。 负载是纯阻性负载、还是电容性/电感性负载?

    ->我的加载器仪表组电阻

    C1和 C2有时需要优化以确保电路正常运行。 以便在电路板上进行快速测试。 C2有时会导致并联电路出现此类问题。  

    ->测试了 c1, c2, 但结果是相同的

    如果您降低电流负载、放大器是否可以更快地设置为-1V?

    ->对。   在 低电流下速度很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seokbong:

    感谢您提供的详细信息。  

    放大器的电源轨上是否有旁路电容器?  

    这样的布局将为瞬态返回电流传回器件电源引脚提供低阻抗路径。  


    开始时、最好在电路上的几个点进行具有低电流和满载的示波器截图。 这些示波器捕获将帮助我了解电路的哪些部分按预期运行。

    如果可能、您能否将探头放置在以下节点:

    平均分量

    IN- U1

    VOUT U1

    VOUT U2

    看到这些节点处的瞬态响应可能有助于我们了解所发生的情况。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Jacob。

    抓图。

    负载 设置为6A、则 U1 Vout 为-1.4V、U2 Vout 为-1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seokbong:  

    感谢示波器屏幕截图、感谢您为我提供此数据。  

    我无法分辨 U1 Vout 和 U2 Vout 是否真的不同200mV、但我可以清楚地看到、实现最终值会存在相关的延时时间。  

    正如我看到的、看起来输出首先为 U1 OUT 和 U2 OUT、然后在大约4秒后为-1.4V。 您看到的内容是相同的还是不同的?

    谢谢!

    Jacob