This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2325:VCC 的二极管钳位

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD441, OPA2335, OPA2325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440907/opa2325-diode-clamp-for-vcc

器件型号:OPA2325
Thread 中讨论的其他器件:OPA2335、ESD441、

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户添加二极管以在 VCC 和 GND 之间钳位。 但随着温度从25°C 上升到+60C、输出是非线性的。 移除二极管后、输出是衬垫。  

我们认为泄漏电流 会随着温度的升高而增加。

  1. 当没有二极管作为钳位时、OPA2335内部部件是否有钳位二极管?
  2. 除了二极管、还有更好的钳位器件或方法?

客户的原理图如下:

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管反向电流与温度之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2335具有针对低泄漏电流进行优化的内部钳位二极管。 (但它们在10 mA 烧坏了。)

    选择其他二极管。 (即使是1N4148也会具有更低的泄漏。)
    ESD/TVS 二极管可能效果更好(例如、ESD441在150 °C 处的典型漏电流为1.2nA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    正如 Clemens 所说、使用低泄漏二极管或不使用二极管。 OPA2325具有相位反转保护功能、因此无需使用二极管。