This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:太阳能电池电压测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439519/opa387-solar-cell-voltage-measurement

器件型号:OPA387

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一个用于太阳能电池电压测量的电路。 我将使用一个连接到电池并联的100 mΩ 分流电阻器。 我将计划使用 ADC 测量电压。 需要放大分流电阻器的电压值。 我需要使用哪种类型的放大器? 我需要设计哪种类型的电路? 您可以建议我使用运算放大器吗? 我是否可以使用 OPA387DBVR 实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:

    我将重复我所读的内容。 您希望对单节电阻为0.1欧姆的太阳能电池进行负载测试、负载为每伏10安培。 输出电压应为 gain*Vcell + offset 、其中尚未指定增益、失调电压(可能为零)。 我是否正确读取此内容?

    OPA387是一款精确的直流放大器、因此在这里非常有用。 需要使用开尔文连接的差分放大器设置。 预期输入电压范围和输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    感谢您的答复。 输出电压可以定义为 Vshunt*gain。 不存在偏移电压。 我最大的问题是噪声。 模拟信号电压非常低、我的输入范围是0到58mV。 我的 ADC 范围是0至3、3V。 我将增益设置为56。  我的分流电阻器是 穿孔、它焊接在电池输出线的背面。 分流电阻器和 PCB 之间有一个电缆连接。 您能给我推荐一下适用于此类设置的电路设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    一种极端的解决方案是将放大器移至感应电阻器附近、此应用可能不需要。

    [报价 userid="586128" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439519/opa387-solar-cell-voltage-measurement ]连接到电芯并联的100 mΩ 分流电阻。[/QUOT]

    我可以看到、短路电池的电流在0和580mA 之间变化

    电缆可通过屏蔽或双绞线或两者来降低噪声。 另一种降低噪声以减少 放大器带宽的简单方法(低通滤波)。  

    起点、BW 直流至28Hz

    e2e.ti.com/.../OPA387_5F00_diff.TSC