This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ62440-Q1:LMQ62440APPQRJRRQ1、TC、HTSL、HTOL 的鉴定测试等级条件

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437148/lmq62440-q1-lmq62440appqrjrrq1-qualification-test-grade-condition-for-tc-htsl-htol

器件型号:LMQ62440-Q1

工具与软件:

您好!
我们获得了 TC、HTSL、HTOL 的可靠性测试等级规格的测试口。

根据下面所示的网络资格摘要、
(www.ti.com/.../report
这些测试等级信息是"按等级要求"。 请参阅数据表。"
但是、我们无法确认器件数据表中的这些要点信息。
那么、您能否给出每个等级(0-3)的哪些数据表信息是线索?
或者、请提供各个等级的编号。

谢谢、此致、
J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komura-San:

    很抱歉混淆。

    我看到我们没有提到可靠性测试的等级:TC、HTSL 和 HTOL。

    让我联系产品团队、看看我们是否可以为您提供这些信息。

    请允许我花几天时间跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了产品团队、他们告诉我们这些测试是根据 AEC-Q100 (1级)进行测试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Beck-San、  

    感谢您的支持以及从产品团队评论中获得信息。  

    我们将 使用您的信息来结束客户的问题。

    再次感谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Komura-San。