This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:DC/DC 的负压输出

Guru**** 2615945 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22155, TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439330/tps40210-the-negative-pressure-output-for-dc-dc

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155、PMP22155

工具与软件:

您好!

我们开始使用 激光雷达 TDA 设计项目、   偏置电压约为200V、并使用灌电流模式、

我们需要大约200V 的 负偏置电压、 您的放大器团队 同事 推广 使用 TPS40210、他建议我们为该 CAES 创建新主题;

我们阅读了数据表、但这仅是 正电压输出、并且由于我们的 电路 共用接地、因此无法反转输出电路;

谢谢、请推荐如何解决这一问题。

放大器 线程: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438059/lmh34400-the-design-issue-for-lmh34400/5517154#5517154

我们的设计方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您为此打开新主题帖。

    通过选择拓扑、可以使用升压转换器实现负输出电压。
    TPS40210非常适合、但我甚至推荐 LM5155系列、因为这款升压器件更现代。

    下面是 输出电压为-250V 的反相降压/升压设计的参考设计。
    https://www.ti.com/tool/PMP22155
    您能否还提供 VIN 范围和最大负载条件的规格?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我们需要 APD 噪声电压范围为-120V~200V、电流为5mA、您能帮助检查 TPS40210是否覆盖此电压范围吗

    (TPS40210电压范围为150V~250V)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    PMP22155专为 APD 偏置而设计、这种情况非常好。 正如张先生提到的、偏置电压需要在-120V 至-200V 的范围内。 有可能实现这一点吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    是的、-150V 至-200V 应该绝对是可行的。
    5mA 电流也应该没有问题。
    输入电压是否也与您的设计相匹配? (参考设计使用6V 至40V 电源电压)
    然后、这将适用于 LM5155和 TPS40210。

    您可以按照参考设计选择外部元件、并且只需调整 Vcontrol 电阻器和补偿、取决于稳定性性能。

    此致、
    Niklas