This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440486/tl082-tl082

器件型号:TL082

工具与软件:

Dears、

我的客户青岛中车四方研究所之前在产品中使用 TL082运算放大器、主要考虑大共模电压、但最小电源电压为4.5V。 目前、客户需要一种具有3.3V 电源(实际上、有时它可以降至3V)和较大共模电压(目前为7.5V)的运算放大器。 您可以帮助我选择一个模型、最好是双通道模型吗? 谢谢!

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,  

    TL082的最小电源电压为10V 单电源或+/-5V 双极电源(参阅下面的)。 客户是否需要3.3V (+/-1.65V)的总电源? 如果是、我们必须将该主题转交给低电压放大器团队、提供建议。 不过、我们没有一个运算放大器可以具有7.5V 共模、采用3.3V 电源。  

    此致、  

    Chris Featherstone