This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC1458:TI 批次编号3119627WDH 中的 MC1458DR 问题、批次跟踪代码35A4EGM、日期代码2319+5

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438834/mc1458-issue-with-mc1458dr-in-ti-lot-number-3119627wdh-lot-trace-code-35a4egm-date-code-2319-5

部件号:MC1458

工具与软件:


大家好!

关于销售订单号为 T05308893的 IC MNF# MC1458DR、与最后订单不完全兼容、导致我们的设备无法稳定工作、详情如下:


问题批次中的 MC1458DR 包含以下信息:

1/ MnF:MC1458DR

2/数量:2000件

3发货日期:2024年10月4日

4买方:TGPCB Electronic Engineering Co

5/ TI 批次号码:3119627WDH

6生产日期代码:2319+5

我们将 在 电信模块中使用 MC1458DR、该模块多年来都是大规模生产的。  在 问题 批次中使用 MC1458DR 时、 电信模块会在运行一段时间后关闭。  与同一模块相同、如果将此订单的 MC1458DR 替换为最后一个订单、则也可以正常工作。  

我们怀疑   TI 更换了器件型号为 MC1458DR 的部件。 因此、我们需要收到 TI 反馈并确认进行适当调整

请注意、这是非常紧急的情况、请 不要相信使用部件号为 MC1458DR 的产品

请调查并在下面提供一些信息:

  1. 此订单的规格和显示了与最后一个订单的项目不同的情况。

    2. 支持我们纠正


下图显示了 问题批次和工作批次中 MC1458DR 的不同包装(不同产品外观)。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是显示 不同产品外观的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 PCN#20210720001.1 和 PCN#20230627002.1、这两个部分介绍了全新的裸片。 数据表保证限值没有更改、但您的电路可能依赖于不能保证或超出保证限值的特性。

    它将不再可能得到旧的模具。

    如果展示输入/输出信号的原理图和示波器迹线、您可以推荐替代产品或如何重新设计电路。

    (还有一个标记更改(PCN#20211123004.0)、但与裸片更改无关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giang:  

    克莱门斯的评论是正确的。  

    根据  PCN#20210720001.1 和 PCN#20230627002.1 通知、虽然设计和性能应该保持相似、但过程已发生更改。   

    更改后的流程之间会有一些差异。 我很乐意在现有电路上做一些更改、或在相同的价格范围内推荐类似的产品(兼容 P2P)。 请告知我们。 如果您有此器件的原始原理图、最好向我发送一份。 如果您不想在 E2E 公共论坛上发布、请向我发送"友谊"请求。   

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond Zhang1:

    请查看以下文件中的报告并建议:

    docs.google.com/.../edit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giang:  

    新的  MC1458DR 标记似乎正常。 标识可以在 line2上用 TI 字母表示。  

    Unknown 说:
    4/采购员:天基广通电子工程公司

    您能否确认销售订单号为 T05308893的 MNF# MC1458DR 是从 TI 授权分销商处购买的? 否则、由于可追溯性问题(防伪器件)、我们无法为您提供帮助。

    根据您的描述、故障机制似乎是器件中的闩锁问题。 最好的选择是将订单退回给卖家并获得更换。 IC 用作电路中的反相运算放大器拓扑。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raymond:

    您能否确认销售订单号为 T05308893的 MNF# MC1458DR 是从 TI 授权分销商处购买的? 否则、由于可追溯性问题(防伪器件)、我们无法为您提供帮助。
    =>是、 销售订单号为 T05308893的 MNF# MC1458DR 是 直接从 TI.com 购买的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giang:  

    好的、我明白了。 请通过以下链接提交退货流程。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    器件似乎存在闩锁问题。 我在这里没有什么技术上可以支持的。  

    此致!

    Raymond