This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:ALERT 引脚#39;s 不可预测锁存问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440583/ina237-issue-with-the-alert-pin-s-unpredictable-latching

器件型号:INA237

工具与软件:

您好!

我将 INA237用于电流监控和负载开关应用、我分享了下面的原理图、这里我要做的是将 INA237配置为独立工作并检测负载上的电流限制、假设它达到限值时、ALERT 引脚配置为锁存断开负载的继电器。  

我将使用主机 MCU 通过 I2C 对其进行配置、它会工作几个小时、但之后、即使电流未达到限值、ALERT 引脚也会突然触发。  

我想知道的第一件事是、硬件或我使用它的方式是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 Hossein、

    我建议您检查 SLOWALERT 位。 (DIAG_ALRT 寄存器的位13)

    如果该位设置为低电平、则即使平均值处于规格范围内、也可能会在过高的单次转换中触发 ALERT。 由于仅显示平均值、因此其显示方式就好像是错误标志、但如果以这种方式配置器件、则可获得有效标志。 如果您只希望 ALERT 根据您看到的平均值触发、则应将该位设置为高电平。

    其他注意事项:

    我不确定 RE1是什么、但如果它是输入、它也可能会下拉 ALERT1、从而解释您的触发条件。

    我建议在 R17之后将 VBus 连接到 VIN、以实现滤波器的全面效果。

    请告诉我这是否可以解决此问题。

    此致!

    Holly