This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440482/ina333-ina333

器件型号:INA333

工具与软件:

Dears、

当客户将输入电压从5V 更改为3.3V 时、输出变化率会变小。 原因是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。 该器件具有三个输入引脚(VIN+、VIN和 REF);请显示全部三个引脚的电压。

    5V/3.3V 是输入还是电源?

    仪表放大器的共模/输出电压范围有限;请参阅图20…23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens Ladisch、

    感谢您的答复。  5V/3.3V 为电源。

    请帮我弄清楚 VIN+、VIN和 REF 和 Vout 之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    它们之间的关系如下。

    (((Vin+)-(Vin-))*(1+100kOhm/Rg))+ Ref = Vout

    RG 由客户填充、如果您共享原理图则可以看到。 这些测量的输入电压和基准电压是多少。 我们无法在不知道输入和基准值的情况下计算预期输出是否正确。

    此致!
    Jerry