This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:输出信号中具有恒定噪声以及改善 PCB 布局的建议

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440077/amc3302-constant-noise-in-the-output-signal-and-suggestions-to-improve-the-pcb-layouts

器件型号:AMC3302

工具与软件:

尊敬的先生:

这是 AMC3302电流测量板的初始版本。 它在 THS4131D 放大器的 BNC 输出中产生恒定的300 ~ 350mV 噪声信号。  

比较

PCB 布局

在同一 PCB 中提供四种测量。 我们最初的电路板已损坏、现在正在 再次订购 PCB。  

在订购之前、您能否提供以下建议:当前测量中存在恒定噪声的原因以及改进原理图和 PCB 布局的建议。

谢谢、此致、

Ilamparithi Tamizhanangu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilamparithi:

    您的应用是什么?

    您是否在无电流输入的情况下看到过这种噪声? 该噪声的频率是多少?  您是否有波形的示波器捕获?   

    您应该在 AMC3302的输出上添加一些滤波。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此应用是 用于电机应用(主要是感应电机和 BLDC 电机)的电流测量。  

    电流测量板连接到电机线路电流。 是的、我们甚至在启动电机之前就会收到噪声信号。  

    遗憾的是、我目前没有示波器波形。 最初我们使用 NI DAQ 系统测量电流。  

    现在我们计划  再次订购 PCB 并准备电路板。 您能否分享您对 PCB 布局的评论?  



    谢谢、此致、

    Ilamparithi Tamizhanangu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Illamparithi、

    我会 在器件的输出上添加一个滤波级。  您看到的噪声可能是由器件的内部信号造成的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我将在 AMC3302输出中添加滤波器并准备电路板。 我们很快就会测试并更新结果。

    谢谢、此致、

    Ilamparithi Tamizhanangu。