This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:TLV316IDBVR 标识:引脚一条带或引脚一点

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440866/tlv316-tlv316idbvr-marking-pin-one-stripe-or-pin-one-dot

器件型号:TLV316

工具与软件:

尊敬的先生

在 PCN 中、 Pin One Device 符号建议为 Pin One Stripe 或 Pin One Dot、 通知日期为2024年2月4日  

https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5858/PCN_20240203000.0.pdf

我们已收到  TLV316IDBVR 的器件、生产日期代码为2326+、它在标记上显示"Pin One Dot"。

因为 PCN 显示 Pin One 应该 只有在2024年2月5日之前才是 Stripe 、所以这是正常的吗 ?

谢谢!

此致

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    照片拍摄的是2023年7月、符号(点)与日期一致。 这是正常的、并非每个零件都以条带开始。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    感谢您的帮助!