This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:INA238由 I2C 线或 IN+/IN-引脚极化

Guru**** 2522980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441284/ina238-ina238-polarization-by-i2c-lines-or-in-in--pins

器件型号:INA238

工具与软件:

您好!

我打算 在我的其中一个电路板上使用芯片 INA238AIDGSR。 我的问题是、如果 INA238AIDGSR 未通电(Vs=0V)、电流是否可能从 I2C 泄漏到元件电源轨或从元件电源轨的输入引脚(IN+/IN-和 VBUS)泄漏(通过内部 ESD 保护二极管或类似器件)? 我不想这么做、因为我有一些外设关闭的工作模式、

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、  

    您正确地说、不会有任何引脚到电源轨的漏电流。 数据表的第9节对此进行了确认。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。