This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:配备隔离式 GND 的 INA219、用于测量 MCU 的高侧电压和低侧 I2C

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, AMC0311D-Q1, INA260, INA226, ISOW7842, AMC3306M25, AMC3306M05, TIDA-00313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437717/ina219-ina219-with-isolated-gnd-to-measure-high-side-voltage-and-i2c-on-the-low-side-to-mcu

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: AMC0311D-Q1INA260、INA226ISOW7842AMC3306M25、AMC3306M05TIDA-00313

工具与软件:

尊敬的 TI:
一如既往地感谢您的伟大产品,即电流和电压传感器系列产品。
这次、我们在设计中使用 INA219来测量连接到该设计高压侧的带 PGND (电源地)的24V 输入电压。
I2C 侧连接到低压侧(3V3/5V)到 MCU 以测量24V 的电压。 该接地的低压侧称为 DGND。
但是、INA219仅位于 GND 引脚上、因此建议将 INA219_GND 连接到 PGND、并通过隔离器将 I2C 总线连接到 MCU、使其连接到隔离器 MCU 侧的 DGND。
这是否可行? 是否有其他设计建议? 如果 INA219不适合实现该目标、请选择其它部件号?
此致、
Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;任何具有 I²C Ω 输出的功率监控器都可以通过 I²C Ω 隔离器连接到 MCU。

    您实际上需要 INA219的多少特性? 可以使用 AMC0311D-Q1等隔离式放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Zabieru-San、

    除了 Clemens 所说的之外、以下是一些使用隔离器的参考设计、您可以将其用作参考:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608 (具有集成分流器:INA260)

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313 (外部分流器(INA226)、但设计用于负电压)

    INA219也应该可以正常工作、只需确保所用隔离器的电压阈值与所用的 INA 配合使用、包括逻辑低电平。 请注意、许多隔离器对于隔离器的每一侧具有不同的规格。  

    正如 Clemens 所说、还有隔离式放大器(和隔离式 ADC)。 一些隔离式放大器/ADC 也设计用于电流检测、如果您有兴趣、可以通过以下链接为您找到合适的器件:

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html 

    https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/overview.html 

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens, Mitch,


    感谢您的快速回复。
    还感谢我查看原理图的 INA260 EVB。
    我有一些问题/确认要发布
    -我的目标是测量输入24VDC,下面是当前原理图

    而且是隔离式。 DGND 将成为 PGND (在高压侧24V)、而 VS=3V3呢? 我必须在高压侧创建一个3V3吗?
    -您是否有 ISOW7842或其他隔离器的 INA260隔离原理图示例?
    - A1/A0参考接地怎么样? PGND 还是 DGND?

    我想使用当前使用 INA219对其进行原型设计、以便在布局之前进行确认。

    此致、

    Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru-San:

    我之前忘了提及隔离式 ADC、所以我修改了原有回复、也提及了隔离式 ADC。 一些隔离式 ADC/放大器也由单电源供电、因此您不需要从24V 总线线路生成3.3V 电压。 下面是我对您的问题的回答:

    关于 VS=3V3呢? 我必须在高压侧创建一个3V3吗?

    是的、您需要从高压侧生成一条3.3V 线路(除非您使用单电源隔离式 ADC/放大器)  

    您是否有采用 ISOW7842或其他隔离器的 INA260隔离式原理图示例?

    否、我没有特定放大器的示例。

    A1/A0参考接地怎么样? PGND 或 DGND ?[/QUOT]

    它们需要与 INA 位于同一接地端、在这种情况下、听起来像是 PGND。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mitch-sama

    我之前忘了提及隔离式 ADC、所以我修改了原有回复、也提及了隔离式 ADC。 一些隔离式 ADC/放大器也由单电源供电、因此您不需要从24V 总线线路生成3.3V 电压。

    =>您会为我的设计推荐隔离式 ADC 系列中的哪一款? INA219 (高侧)--> i2c --> ADC 隔离-->低侧 MCU

    =>仅从低侧提供3V3对设计来说是一个很大的好处。

    下面是我对您的问题的回答:

    VS=3V3怎么样? 我必须在高压侧创建一个3V3吗?

    是的、您需要从高压侧生成一条3.3V 线路(除非您使用单电源隔离式 ADC/放大器)  

    =>听起来很好、原理图如何? INA219 VS 只能通过隔离式 ADC/放大器从低侧生成?

    您是否有采用 ISOW7842或其他隔离器的 INA260隔离原理图示例?

    否、我没有特定放大器的示例。

    =>可能还有另外一个隔离器、我只是通过一个示意图示例来了解架构。

    A1/A0参考接地怎么样? PGND 还是 DGND?

    它们需要与 INA 位于同一接地端、在这种情况下、听起来像是 PGND。  

    =>理解非常清楚。

    此致、
    Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru-San:

    下面是我对您的问题的回答:

    您会为我的设计推荐隔离式 ADC 系列中的哪一款? [报价]

    我不太熟悉 ADC 产品系列、但我看到的仅有低压侧单电源的产品是 AMC3306M05和 AMC3306M25 (两者都有-Q1版本)。 遗憾的是、这些引脚看起来不使用 I2C...  如果您想获得有关隔离式 ADC 的更多具体帮助或讨论可能的选项、则可以点击"Ask a related question"按钮 、以在 ADC 团队中启动 E2E 主题。

    听起来很棒、原理图如何? INA219 VS 只能通过隔离式 ADC/放大器从低侧生成?[/QUOT]

    任何用于产生电压的方法都没有问题。 例如、您可以使用 LDO 或其他电源器件。 我看到的另一种选择是使用齐纳二极管将电压钳制在所需的电平。 以下是一个包含齐纳二极管(使用-48V 隔离通过 INA226完成)的参考设计示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    也许可以使用另一个隔离器、通过原理图示例对架构进行解读只是为了方便我理解。
    [/quote]

    我也没有 INA219的任何示例、但是 TIDA-00313使用与 INA219类似的 INA226。  

    此致、

    Mitch

    [/quote][/quote]