This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226

Guru**** 2778565 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440466/ina226-ina226

器件型号:INA226

工具与软件:

Dears、

最近、客户雷达设备中 INA226的电流监控出现故障。 读取的当前值固定为8192mA、实际值应在20mA 范围内。 更换新的 INA226后、数据正常读取、重新焊接后当前值仍然为8192mA、排除了冷焊接问题。 芯片外观不坏,出厂时功能好。 改进电路是否可以减少针脚9损坏引起的电流误差问题?

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    您的原理图看起来没有问题、因此这里不存在问题。 如果您在多个板上看到此情况、则可能是系统级问题导致超出绝对最大规格并损坏器件。 在这种情况下、添加一些保护电路可能会有所帮助。 如果这是唯一一个出现故障的电路板、则可能是外部一次性事件(如 ESD)导致器件损坏。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 该引脚能够承受多高的 ESD? 我没有在手册中看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    数据表中 ESD 信息如下:

    此致、

    Mitch