Other Parts Discussed in Thread: INA229, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我将使用 INA229用于我的电源管理系统。 我现在使用 INA229EVB 测试 INA229。 我正在使用 Microchip SAMD51、一切都可以、例如读取/写入寄存器和获取 Vbus、但当前的读数不正确。 因此、为了使其简单、我现在使用 Arduino UNO 进行评估。 以下是配置的快照(默认)、CHIP_ID = 2291、MANUFACTURE_ID = 5449、并注明 Vbus 已正确读取。
(未连接 R_shunt)我曾尝试对 IN+和 IN-施加电压以读取 V_shunt、我施加大约145mV 等、其读数正确:
然后、为了测量/评估电流、我连接1毫欧的 R_shunt 并施加大约145mV 的相同 V_shunt 电压:
Vshunt 和电流的值相同、但这也是错误的。 当我使用微控制器 SAMD51时也会发生这种情况。 此外、我还计算了 shunt_cal 并像在数据表中那样对其进行编程。
此致、
Fajar