This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903V: VCC 为5V ,输入电压一个通道从3到5伏,另一个通道低于3伏,有风险吗?

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903V, LM393LV, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442047/lm2903v-vcc-is-5v-input-voltage-one-channel-from-3-to-5v-another-channel-less-than-3v-any-risk

器件型号:LM2903V
主题中讨论的其他器件: LM393LVLM2903

工具与软件:

德语:

客户使用 LM2903V,Vcc 为5V, 输入电压单通道从3到5V ,另一通道小于3V ,工作环境是 -40℃105℃

我注意到 LM2903V VCM 电压必须低于 Vcc-2V=3V、您能帮助检查此应用是否存在任何风险吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、超出共模范围时、无法再保证正常运行。

    对于 LM2903V、它仍然可以工作、但会更慢(请参阅 LM339应用指南的第5.7节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    它会"起作用"、如 Clemens 所示、但 TI 建议保持在指定的输入范围内。

    由于电源为5V、请参阅 LM393LV、它具有轨到轨输入、可直接替代 LM2903。