This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:输入电压

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441959/ina199-input-voltage

器件型号:INA199
Thread 中讨论的其他器件: INA186

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 INA199、其输入电压为38V。

我看到最大输入电压为26V、因此我认为 INA199无法满足他们的要求。

但是、  数据表中有一条规定: 如果任何引脚上的电流限制在5 mA、该引脚上的输入电压都可能超过所示电压。

如果电流小于5mA、他们是否能够使用自己的电流? 在这种情况下、最大输入电压是多少?  

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使该器件正常工作、您必须保持在电气特性中指定的共模输入范围内。

    绝对最大额定值可保证不会损坏器件。 (并且 不降低引脚上的电压就无法降低电流。)

    您应该使用其他器件、如 INA186。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    我同意克莱门斯的观点。 只是因为器件能够承受并不意味着它会按预期运行。 除了在建议的工作条件之外运行之外、客户还需要在输入线路上实现电阻、以限制流入5mA 的电流。 在这种 kΩs 下、电流消耗来自器件内部的 ESD 单元、因此前端需要几 k Ω 的电阻才能确保满足这一条件。 根据第7.4.1节、这也会极大地影响器件的误差。 我会寻找一个共模支持38V 电压的器件、而 Clemens 建议的 INA186是一个很好的起点。  

    Carolus