This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:异常输出

Guru**** 2753055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439805/ina186-q1-abnormal-output

器件型号:INA186-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA186

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户在电流传感器应用中使用 INA186A2QDCKRQ1。 下面的波形说明、请忽略绿线和红线。 当电流从 IN+到 IN-折返时、输出中存在抖动。 当电流从 IN-流向 IN+时、输出正常工作。 您能提供一些解决问题的建议吗?

IN+ 至 IN-OUT 至 VS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Expert、

    1. 当输出延长该限值时、是否会发生抖动?  
    2. 您能否在 PSpice 中对原理图进行仿真并将文件发送给我?
    3.  如何避免在应用中出现该问题?

    我的电子邮件:beida-song@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!


    这看起来像是共模瞬态响应。 与 INA 的输出连接的是什么? 我怀疑导致输出中出现此尖峰的电容器过大。 根据数据表、INA 输出端的最大电容值为1nF、其他任何值都将引起我们在示波器屏幕截图中看到的振铃。 我还附加了一个仿真文件、其中显示了电容值大于1nF 时的振铃情况以及1nF 时的振铃情况以及在无法更换电容器的情况下如何克服振铃-在电容器前面的输出端放置一个大电阻。

     

    e2e.ti.com/.../INA186_5F00_jitter.zip

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的大力支持!

    1. 我按照客户的原理图进行仿真时、没有出现故障。 客户的原理图如下:

    正如您所描述的、客户已经在输出侧添加了1k 电阻器。 您是否对定制原理图进行仿真?

    1. 当输出电压延长5V 时、输出出现尖峰。 当输出< 5V 时、输出波形正常。 尽管输出超出了限值、但输出应该具有稳定的电压。 您能提供一些建议吗?
    2. 电容隔离功能与输出抖动是否相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    在输出端串联2个电容器可能是导致输出中出现这种纹波的原因。 请分享您的仿真、以便我来看一看。 此外,您的电源是5V ,当输出超过电源,器件将发生故障。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../INA186_5F00_jitter2-_2D00_-autosave-24_2D00_11_2D00_19-10_5F00_51.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    您的仿真描绘了最理想的情况、您不会看到任何抖动、因为借助电阻器和电容器实现了稳定的输出。 我建议客户在移除第二个电容器后重新分析其输出。 此外、请注意、 绝对最大值表中指定的输出范围。

    输出延长5V 时、输出出现尖峰。 当输出< 5V 时、输出波形正常。 尽管输出超出了限值、但输出应该具有稳定的电压。 您能提供一些建议吗?

    请确保 此输出电压在指定范围内。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malika:

    1. 您能解释一下为什么输出电容器小于1nF 吗?
    2. 如果您看到波形、可以发现当输入为9A* 20mΩ= 180mV 时、输出为3.5V。 实际上输出是0.18*50=9V、这扩展了 VS、虽然我们认为输出应该是5V、但是波形显示输出是3.5V、这是异常的。 客户无法理解。
    3. 客户移除两个输出电容器、输出电压没有变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    [报价 userid="572795" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439805/ina186-q1-abnormal-output/5526286 #5526286"]您能否提供一个解释输出电容器为何小于1nF?

    大多数放大器的输出阻抗会限制它们在没有振荡的情况下可以驱动的电容。 有关详细信息、请参阅以下应用手册。
    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    如果您看到波形、当输入为9A*ADC=180mV 时、您可以发现输出为3.5V 20mΩ。 实际上输出是0.18*50=9V、这扩展了 VS、虽然我们认为输出应该是5V、但是波形显示输出是3.5V、这是异常的。 客户无法理解这一点。

    我正在研究这个问题、我很快就会回复您。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    对于第二个问题、明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    客户告诉我、输入信号 GND 不是同一个 GND。 因此、INA186的输入电压是悬空 GND。 您能模拟条件吗?

    当:电流(8A)为正时、输出正常、出现1 μ A 强现象。 当输入电流(8A)为负时、输出异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    感谢您的耐心等待、在得到新信息后、我将重新设计仿真并回复您。

    此致!
    Mallika Senthil