This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190EVM:如何在测量几 uA 至30mA 电流时设置此 EVM?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190EVM, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441619/ina190evm-how-to-set-up-this-evm-when-measuring-few-ua-to-30ma-current

器件型号:INA190EVM
Thread 中讨论的其他器件: INA190

工具与软件:

尊敬的专家:

使用 INA190EVM 板、我是否可以知道在读取 uA 至~μ A 30mA 电流时要使用的分流电阻器的增益型号和值?

此外、电路板上还需要安装哪些其他滤波器元件、以及这些元件的值是什么?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家们、您好!

    内容 第8.1.2节 RSENSE 和器件增益选择、从提供的公式中、当使用以下电路板设置时、为了防止将输出设置为超出输出摆幅:

    VS:5V
    增益:500
    最大电流:~30mA
    最小电流:~10uA

    要使用的 Rsense 将会消失 0.25Ω  (0.6mW)、以获得更好的输入差分电压。

    进行评估只需要该组件、对吗?

    谢谢!
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    如果只有一个 INA190、可能无法实现10uA 至30mA (动态范围= 3000:1)。 您可能需要两个 INA190。 ~、一个 INA190A5来检测10uA 至 Δ V 5mA、另一个 INA190A1则检测~Δ V 5mA 至30mA。

    INA190输出动态范围仅约为500 = 5V/0.01V、假设在低电流电平下 VOUT 最小为10mV。

    下一个问题是分流电阻器的阻值。 0.25 Ω*10uA=2.5uV。 INA190A5 (500V/V)将放大至1.25mV。 鉴于 INA190输出上的几 mV 噪声、这是一个非常小的信号。 如果您无法增加这个最小信号、则需要向 REF 引脚(~>50mV)提供一个较小的偏置电压、以防止 VOUT 在电流较低时在 GND 电源轨中饱和。

    鉴于信号和噪声较小、我在理想情况下建议增大系统的分流电阻器、使其尽可能大/允许。

    接下来、确定允许的最小 BW、以便您可以放置具有最小允许 fc 的输入和输出滤波器。 这可以将本底噪声尽可能低、从而使您可以解析更小的信号、从而使用更小的分流电阻器。

    我实际上介绍了这篇关于噪声/TINA 的折衷文章、您可以在其中使用 BW 仿真工具来确定最佳平衡。 这里还提供了有关使用 INA190测量低电流的电路手册。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1435670/ina310a-q1-sensing-current-accuracy-and-quiescent-power-in-12v-auto-bms

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa551/sboa551.pdf 

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。

    客户实际上没有提到最小值、而只是说明到30mA 的 uA 数。

    让我们看看0.25欧姆在设计上是否仍然可行、是否能提供非常多的建议。 他们想要设计一个电流表、用于在小电流条件下提供电源的小型太阳能电池板上。

    我也看到您支持的此相关帖子:

    感谢您的指导。

    此致、
    阿奇·A·.