This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:输入保护二极管

Guru**** 2981820 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439842/ths4631-input-protection-diodes

器件型号:THS4631

工具与软件:

您好!

我可以在前面的线程中看到、以前曾问过这个问题、但答案是通过邮件发送给请求者的。

我再问一遍:THS4631上、输入端是否有保护二极管、以防止过压? 最大可持续电流是多少?

我提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederic:

    输入端配有输入保护二极管电路、用于实现过压保护。

    必须通过选择以下场景来回答您有关最大电流的问题:瞬时、瞬态电流、电流脉冲、连续电流等  通常、这些二极管的额定连续电流较小、但它们可以在瞬态条件下处理较大的电流。

    能否分享更多有关您的应用和电路的信息?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我无法与您分享确切的原理图。 THS4631运算放大器用作施密特触发器、反相输入端串联了22k Ω。

    在应用中、存在在22k Ω 输入电阻上施加28V 电压的风险。 应使用+/-15V 电源轨为运算放大器供电。 此28V 可以持续几分钟(因此可以持续)。

    如果有集成的保护二极管、则钳位电流应为0.59mA (=(28-15)/22000)。

    这是可以接受的吗?

    此致、

    Fr é d é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fr é d é ric:

    感谢您分享可以分享的内容。  我还可以与您私下联系、因此如果您愿意、您可以向我发送支持材料的电子邮件。

    为了确认我的理解:输入端可能存在28V 电压、这会跨越22k Ω 的输入阻抗。  该电压被视为几分钟的稳态(连续)信号。

    您是否能够考虑对您的设计进行任何调整或更改?  通常、对于高速放大器、器件内部的输入保护 ESD 二极管的尺寸尽可能小、同时能够保护放大器。  更大的 ESD 单元可能会对其他规格中的交流性能产生影响、因此器件内部的 ESD 二极管的额定连续电流通常较低。

    您是否能够在系统设计中添加外部保护电路?   

    28V 条件是否是电路的已知/可接受条件、或者是否是您发现出现的干扰或无用信号?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    好的、在本例中、让我们通过电子邮件联系。

    此致、

    Fr é d é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fr é d é ric:

    我已在此处通过 e2e 论坛向您发送了一条消息请求。  请接受我的电子邮件并与您共享、以便您可以共享该信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fr é d é ric:

    THS4631的输入保护二极管可以处理小幅连续电流。  我~验证输入保护是否能够处理您建议的 Δ V 1mA 或更低的电流。

    ~了解输入保护二极管将持续处理 Δ V 1mA、您可以继续进行设计。  我无法在此处披露实际的限值和值、但该应用程序将按照您对我的描述工作。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的反馈!

    此致、

    Fr é d é ric