This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699:opa699

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437892/opa699-opa699

器件型号:OPA699

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用 opa699来 bulid 一个比较器、来自信号发生器的5kHz 方波信号是使用作为输入、但输出的上升沿非常慢、形成似乎发生了振荡的波形、导致后续输出减速。 我该如何处理这种情况?

 详细信息

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否直接在放大器的输出端进行探测? 我们建议在放大器的输出端放置一个隔离电阻器、然后将探头或连接到 SMA 连接器。  

     该器件是位于专用 PCB 还是试验电路板上?  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于放大器的输出端、有一个 SMA 连接到示波器、而这个器件位于专用 PCB 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这将有助于避免振荡。 由于差分电压限制、我们通常不建议将放大器用作比较器、但该器件似乎对绝对最大差分电压为+/-Vs 没有限制。 但对于未来的设计、我们建议使用专用比较器、此处提供了我们比较器产品系列的链接: https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html

     对于此器件、可能是输出负载问题、示波器是否设置为1m Ω 或50 Ω? 如果是较晚的、请尝试将其更改为1M Ω。 接下来、如果可能、尝试在器件的输出引脚附近放置一个小隔离电阻器。  

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     范围设置为1M Ω、但没有起作用。 我已尝试在输出引脚附近放置一个100欧姆的电阻、振荡似乎已经减少、但上升沿仍然很慢? 虽然放大器的转换速率一般、但效果不佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您尝试这些建议。 您能否使用示波器来计算上升时间20/80%和最大振幅电压? 我想仔细检查预期的压摆率和器件饱和时间。  

    此致、
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提升时间约为1us。 VH 引脚开路;VL 连接到 GND。 电源为±5V。 最大幅值电压为3.6V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供的信息。 这比我们预期的要慢。 我会和设计团队沟通、明天再和大家见面。 我 认为该器件可能饱和速度很慢、但会认为限制器功能即使在放大器的非线性区域也能正常工作。 我需要更多地了解该器件的内部结构、并将向您提供最新的讨论结果。  

    此致、

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉耽误你的时间。 我能够与团队交谈、他们提出了一个很好的 检查 输入电压的点。 电压反馈放大器的转换率取决于其输入上的电压、所以一个较小的差分输入步长会导致数据表转换率值的一小部分。  

     您的分压器输入电压是多少? 您是否能够在器件的输入引脚上使用2V 的输入(即等于相等电阻分压器的4V)进行测试?

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我犯了个错误 、输出端有一个0.1uF 的电容器。