This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1852:回复:放大电流以满足我对数据表的需求...

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4567, TXU0101, LM358-N, LM358, LM258, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435917/tlv1852-re-amplification-of-amperage-to-suit-my-needs-of-a-datasheet

器件型号:TLV1852
主题中讨论的其他器件:THS4567TXU0101LM358-NLM358LM258、AM67A

工具与软件:

嗨、

我叫 Seth。 好的、我有一个 SBC、它能从 beagleboard.org 输出3.3V 信号。 我可以使用 CMOS 信号推入、现在我不确定这是否会是使用的 SBC、每个引脚的具体 mA 量。

但我现在很担心。 StepperOnline.com 的 DM332T 数据表指示10mA 的最小值-最大值为"典型值"mA、而最小值为7mA。

当前使用的电路板不输出7mA 的输出。 它处理的每个引脚的 mA 较少、也就是说、目前会妨碍我的工作。 我曾想使用比较器或其他运算放大器类型来放大引脚的电流、但我对此一无所知。  

现在、我看到运算放大器类型与电阻器一起用于创建特定电路。  

我有很多了解并且需要一些关于采购、放大器类型、以及确切的如何至少从4mA 中获得7mA 的支持...

..................................................................................................

这里列出了一些想法。

..................................................................................................

1.我需要能够将电流放大到专用范围(7mA 到10mA)。

2.我需要一个 DIP 封装进行测试。

3. 我需要至少一份白皮书或某种类型的证据,证明你所提议的将会发挥作用。  

这是否让我知道我可以被拒之门外? 有。 我已经超出预算了、现在仍在努力使事情正常工作。  

Seth

如果你有任何智慧的话,请将它们添加到下面的文本部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    我~的只是这个"逻辑信号电流:7 μ A 16mA (典型10mA)"、我没发现数据表。  请帮个忙、并描述有效的低电平和高电平信号看起来是什么样子。 输入是低电平和高电压还是电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4567

    我一直在做一些研究,我已经认识到没有完美。 我找到了 THS4567。 它在2mA 处具有输出。 我不确定这是额外的2mA 还是2mA 总计。 现在阅读数据表。

    Seth

    "我看你怎么了。" 我来回答您的问题。 我稍后会重新公布这篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.omc-stepperonline.com/download/DM332T.pdf

    这是步进驱动器的数据表。 进行了测试。 高电平是电流。  

    Seth

    P.S.我不能。 该级别高于我目前所能提供的级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    这是一种将3.3V 逻辑转换为灌入光耦合器驱动器的简单方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    如果您没有5V 电压、则可以使用电机驱动电源(10V 至30V)。

    如果 OPTO 高于5V、请添加电阻 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。 我去的时候没有注意到或较少的麻烦。 我得到了您告诉我的信息、因为我看到了相同的"原理图"。

    抱歉、我刚才明白了您的意思。 "有效的高和低信号看起来像,"向我抛出一个循环。 您需要一个示波器读数作为输出?

    Seth

    P.S.第一和第二理解是完美的真正。 我只安装了 SYS_5V (我认为)和 VDD_5V、不应将其连接到电路板(我认为)和软件狗/模块/驱动器。 除了这个想法、我认为我可以将 mA 放大4mA、然后从该点开始。 我一定要错过一些东西。  

    我可以尝试运算放大器的想法(如有必要)。 我有一些库存。 我只是不想将运算放大器用于此目的。 这就是我的原因。 谢谢您、先生。 感谢您在帮助我的努力中所付出的时间和精力。 我现在把它关闭了。 实际上、我可能没有正确的运算放大器。 所以、我可能会再次搜索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、即使我每个引脚的 mA 额定值与4mA 相关、使用5V 电源应该可以让我访问相关驱动器吗?

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、先生、

    Ron 先生、您是否使用了 TXU0101。 我看到可以在5V 时获得12mA、但我不确定这是否包含反极性保护(仍在读取)。 此外、我看到升压转换器会降低电流、以提高电压。 是否有反向 CMOS 类型的反升压放大器(也就是说)?

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    我认为没有理由使这个原本简单的接口变得过于复杂。  

    [报价 userid="199256" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435917/tlv1852-re-amplification-of-amperage-to-suit-my-needs-of-a-datasheet "]我有一个 SBC、该 SBC 能从 beagleboard.org.输出3.3V 信号

    我假设这是 GPIO 数字信号。 对于高电平、它们为3.3V;对于低电平、它们为0V。 这可以驱动2N7002的栅极。  

    步进驱动器是简单的光耦合器 LED 和内置电阻器。 LED 只需要打开和关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ron、

    抱歉。 我有库存的所有东西  

    LM358-N

    我有足够的时间制造这台机器。 您认为这种"插入式"可以轻松地替代2N7002、还是不应该使用它?
    Seth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    典型 LM358-N 可在吸收10mA 电压的同时吸收约1V 电压。 现在这应该已经足够好了。 该速度会变慢、如果脉冲不是太快、这是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你的评分 我尝试了一套电路并收到了一个热电机。 我要说的是...

    不管怎么说、除了有趣的是、到目前为止我在 LM358N 上的反相和同相信号上有误。 我是否要将 GPIO 连接到芯片上的同相引脚和反相引脚的负极和正极接地?

    Seth

    P.S.或者...我是否需要一种类型的滤波器来绕过电机过热错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.8 (数据表第16页)显示了驱动 TTL 信号原理图……

    它显示的是 DM54xx。

    2.这是否是驱动 DM332T 驱动器上的"OPTO"引脚的首选方法?

    Seth

    P.S.我是说...我大概认为这是一款易于使用的运算放大器。 我很高兴发现它真的很容易使用。  

    除了易于使用之外、我还没有在 TI.com 上找到 DM54xx"二极管"或器件。 任何双输入/单输出晶体管可以工作吗? 我将尝试一个特定的与门,看看我得到了多大的距离...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    将 GPIO 输出连接到一个输入端、并将1.65V (确切值根本不重要)连接到另一个输入端。 您可以使用由5V 或3.3V 供电的分压器生成此电压。 将输出连接至 DM332T。  

    [报价 userid="199256" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435917/tlv1852-re-amplification-of-amperage-to-suit-my-needs-of-a-datasheet/5512842 #5512842"]我未在 TI.com上找到 DM54xx"二极管"或器件

    我感到困惑。 为什么需要二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一开始以为 DM54xx 是一个二极管。 好的、GPIO 为一个输入提供3.3V 电压、而另一个输入获得~1.65V 电压。 我将创建分压器。

    连接分压器电路后、5V 或3.3V 应该会达到预期效果。 现在、电路的输出是连接到使能还是其他两个引脚或 OPTO?

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、先生、我们很幸运。 我有两个1k Ω 电阻器! 我将简要地报告一下 OPTO 上的电路输出。

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    您需要最多3个 LM358-N 通道来与电机驱动器通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但我只有该运算放大器(LM358N)的两个输出。 我实际上有两个运算放大器、即都是 LM358N 类型。

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨...先生、

    我想我已经将三个 GPIO 引脚映射出来、而且分压器电路由3.3V (GPIO)到1.65v (v div)连接到 GND、其他反相/同相引脚。  

    这听起来很复杂...但是:

    1.当然有些分压器电路接地、然后连接到 LM358N 芯片的反相引脚。

    2.其他分压电路并非如此。

    3.分压电路当然会连接到 GND、然后再连接到 LM358N 芯片的同相引脚。  

    我只是懒惰。

    Seth

    P.S. I 应该是一致地盯着电路,即,因此懒惰条款。 "我不会介意的,我想要的只是要和你在一起。" 主席先生、谢谢你。 我会在测试完成后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ron、

    Seth 在这里一次又一次……

    我想我已经弄清楚了我的问题。 当我在 LM358N 中有3.3V 至1.65V 的转换转至一个输出(我的驱动器(DM332T))时、我可实现完美的 GPIO 访问、但...

    有一种正式的东西让我困惑。 光耦需要5V、而 GPIO 为3.3V。 我有一些专用的 VDD_5V 和 SYS_5V 引脚、但在没有其他正式电路的情况下无法将它们从电路板接地(我认为)。  

    我不使用使能引脚。 默认情况下启用该功能。 因此、使能引脚不需要使用 GPIO 引脚。 这听起来不错吗? 不、我认为这听起来不正确。 如果事情变得尴尬、我应该使用启用来停止供电。 这是我的第三个也是最后一个 GPIO。  

    如果我的电路板提供 sys_5V、但我担心 EMI 或回流焊、那么您是否认为5V 引脚上的分压器电路是正确的?  

    Seth

    附注:如果所有其它故障、我将只使用单独的 PSU 或墙上适配器查询5V 电源。 但是、是否有什么因素使我无法在3.3V GND 上接地5V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    只要电源是隔离式的或具有公共接地、就可以将接地端连接在一起。 如果您不需要启用、则只需要一个 LM258。 如果输入电压高于 LM258电源电压、则 LM358不受影响(无损坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您到目前为止坚持参与这个项目。 我只是认为我的逻辑现在已关闭。

    我键入源、编译、运行正常、但无论出于何种原因只会使电机激活、例如无论我是否使用使能线、使能线都可能亮起。

    我将再次测试电路...

    在您使用 LM358N 运算放大器构建时、我曾认为我创建的电路不正确。 它要么是逻辑、要么是电路。 我知道我的 GPIO 引脚正常工作。  

    因此、我在硬盘驱动器上具有用于构建电路的 LTspice。 软件 LTspice 没有 LM358N 库存。 因此、将构建从板/LM358N/driver 现在是首选。 我将研究其他一些工具、以便制作电路来向您展示。

    我是否仍应将 GPIO 的分压器连接到 LM358N 芯片?

    Seth

    P.S.照片中的这第三个是正确的电路吗?

    来自 SparkFun 的分压器集的 I C 和 P。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    所有图像都是同一个电路。 Vin 为5V、VOUT 约为1.65V。 为使其更轻松、2.5V 也没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、先生、

    我叫 Seth。 因此、根据我现在的理解、开关时、的 GPIO 高电平(例如 AM335x 和/或 AM67A)作为输出约为2.5V (标称值)。 我不确定这是否可以证明。 我刚刚收到了来自某人的更新。 无论如何、我认为我们应该停止通信。 我开始觉得我的电路和/或构建中的未知因素迄今未产生任何效果。

    Seth

    P.S.我感谢您的指导和协助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、昨天我也得到了一些帮助。 当我向运算放大器的 Vin 输入5V 电压时、输出为5V。 我想我错了这个想法。 我还将保持分压器...

    再次感谢你。 根据这位同事告诉我的内容、我需要5V 的外部电源、而这不是板电压。  

    我将尝试接一些5V 电源、希望很快就能接通。 我将返回服务。

    Seth