This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:用于恒流源电源的放大器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2191, OPA928, LM118-N, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441118/opa928-amplifier-for-constant-current-source-supply

器件型号:OPA928
主题中讨论的其他器件: LM118-NOPA191、OPA2191

工具与软件:

您好!

我将支持我的客户设计一个输出为500uA 至20k 欧姆负载的恒流源。 它可为运算放大器提供16V 电源、为同相输入提供5V 基准电压、并在输出端提供最大12V 的电压。

您能 在此处推荐器件吗?  

不过、我研究了 LM118-N、并不需要高压摆率或频率、而是更注重输出电流的完整性。 我还看了 OPA928。  该规格符合要求、但它并未提及所用应用中的电流源或电源。 此外、如果可能、电源过压保护也将是一个不错的功能。

BR、ROSS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    提到、您需要使用16V 电源和5V 基准将500µA 输出到20kΩ 负载中的电流源。

    请告诉我有关电流源要求的更多信息:

    -您有严格的准确度要求吗? 有没有严格的噪声要求?

    -这个应用程序是只为500µA 供电 还是您需要双向电流(拉电流和灌电流)

    -您刚才提到, 不需要高转换速率或频率。 这仅适用于直流电流源吗?

    OPA928 (超低毫微微安输入偏置电流运算放大器)当然可以工作、但该放大器主要用于需要超高阻抗的应用或需要在非常低的皮安甚至毫微微安水平下测量非常小的电流的跨阻放大器上。

    如果您需要 为20kΩ 负载提供简单的500µA 电流源、则可以使用16V 电源和5V 基准、根据噪声要求、使用精密 JFET 或 CMOS 运算放大器。  下面是一个具有精密5V 基准、精密10k 电阻器和 OPA191 (CMOS 精密放大器)的快速示例。

    根据所需的精度或稳定要求、我们可以选择不同的放大器。  

    此外、如果您需要交流电流源、还可以使用 Howland 电流源等其他拓扑。   下面是一些您可能感兴趣的应用手册。

    谢谢、此致、

    Luis

    建立拉电流或灌电流

    改进型 Howland 电流泵配置分析

    带有参考示例的 TINA 文件当前源:

    e2e.ti.com/.../OPA191_5F00_Current_5F00_source_5F00_example.TSC

    TINA 文件 改进的 Howland 电流源示例:

    e2e.ti.com/.../OPA2191_5F00_Howland_5F00_Current_5F00_source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的详细回答-难以置信的帮助。

    恒流源将连接到最大总电阻为10K 欧姆的惠斯通电桥(抱歉、是我之前的拼写错误)。 按照您的指导、并使用应用手册 改进型 Howland 电流泵配置分析(修订版 A)、我将使用 Howland 电流泵作为恒流源

    它将是一个直流电流、流向一个变化的负载、并且电路对噪声敏感。

    BR、ROSS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    采用 OPA2191的改进型 Howland 电流源应该效果良好。

    -您可以使用您选择的低噪声、低漂移5V 电压基准。  REF7050具有极低的1/f (低频)噪声和极低的漂移(2ppm/C)。

    -在 Howland 源上、您可以考虑为电阻 R1-R4使用 RES11A00 1kΩ 匹配的电阻器网络和精密/低漂移 Rs 10kΩ 电阻器。  这将提供出色的 精度和直流稳定性。

    https://www.ti.com/product/RES11A

    -在桥输出端,如果您连接仪表放大器或全差分精密 ADC,您可以考虑添加差分 R-C-R 滤波器来限制宽带噪声。

    请参阅下面的建议电路、您可以根据您的要求进行更改:

    仿真文件:

    e2e.ti.com/.../OPA2191_5F00_Howland_5F00_Current_5F00_source_5F00_b.TSC

    谢谢、此致、

    Luis