This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:输出电压骤降、与 CL 电流限制引脚配置无关

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441249/lmh6321-output-voltage-sag-regardless-of-cl-current-limit-pin-configuration

器件型号:LMH6321

工具与软件:

我要做的是生成多个电源轨、DAC 设置所需的电压、LMH6321用于缓冲这些电压、以便负载可以灌入/拉取高达200mA 的电流。

例如、DAC 将我的其中一个电源轨设置为-7.36V、然后馈入原理图中的 Vin、在空载情况下、LMH6321的输出也是-7.36V。 然而,输出电压下降,不管我如何配置 CL 引脚,我尝试过 IEXT 750uA ( 300mA 输出电流限制)和 CL 引脚悬空( 700mA 输出电流限制) ,它似乎没有任何区别。

  • VIN 7.36V、IEXT 750uA、负载375R (~20mA)、Vout =-7.27V
  • VIN 7.36V、IEXT 750uA、负载185R (~40mA)、Vout =-7.18V
  • Vin 7.36V、IEXT 750uA、负载90R (~80mA)、Vout =-6.98V
  • Vin 7.36V、IEXT 750uA、负载30R (~210mA)、Vout =-6.29V

我的原理图的唯一区别是 ILIM 电压为15V、R88为20k、但这仍然产生  IEXT 750uA、因此输出电流限制为300mA

EF 较高、因此不会出现过热现象、尽管它在负载~50°C 条件下确实会变烫。

如果有任何帮助、将不胜感激。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您对所见内容的详细解释。 我同意在此情况下 SC 电流电路不是问题、因为无论如何都不会出现这个问题。 我认为正在发生的情况是、您用于强制输出电流的30 Ω 负载是与器件的~5 Ω 输出阻抗分压。 输出阻抗约为5欧姆、负载为30欧姆时、会导致分压器、从而降低输出节点的电压。 您是否能够考虑此压降并在压降此负载时调整输入电压? 如果可行、这可能是一个选项。

    此致、

    Ignacio