This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2994:满载时的电流消耗

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441489/opa2994-current-consumption-when-full-load

器件型号:OPA2994
Thread 中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

我使用的是双通道 OPA2994IDGKR 运算放大器。 1) 1)我想知道满载条件下的确切电流消耗。 如何计算? 请考虑我使用+12V 和-12V 轨到轨进行试点生成。 2) 2)您可以推荐具有与 OPA2994IDGKR 相同规格的4通道电路 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    每个 OPAx994运算放大器的电流消耗本质上是每个运算放大器的静态电流消耗加上输出电流消耗。 因此、总电流消耗是 OPAx994输出端连接的负载阻抗以及电路所驱动信号的电压/振幅和频率的函数。  

    OPAx994可以驱动高达 典型值为±125mA 的输出电流。 有关第11页的输出电压摆幅与输出电流间的典型特性图、请查看 OPAx994数据表图5-13和图5-14。

    可以使用 TINA-TI (或 PSPICE-FOR-TI) SPICE 仿真器并使用 TINA-TI OPAx994模型来模拟每个运算放大器的总电流消耗。

    下面是 TINA-TI OPAx994的一个实例仿真电流消耗示例、OPAx994在±12V 供电时驱动500Ω 负载。 您将需要根据您的运算放大器配置和负载条件修改电路。   

    TINA-TI 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../OPAx994.TSC

    如前所述、OPAx994仅适用于单通道和双通道版本;但支持32V 的四通道版本没有确切的等效器件、具有到125mA 的高输出电流。

    谢谢、此致、

    Luis