This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:最大输入信号频率

Guru**** 2786525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441783/lmv7219-maximum-input-signal-frequency

器件型号:LMV7219

工具/硬件:

您好!

该组件旨在用作过零检测器。

有人能说明 LMV7219M5的最大输入信号频率吗? 我在数据表中找不到该信息:

具有轨到轨输出的 LMV7219 7ns 2.7V 至5V 比较器数据表(修订版 I)

目前、存在以下假设:

Max_freq = 1/(2 *(传播延迟+上升/下降时间))= 1/(2 *(7ns + 1.3ns)~ 60 MHz。

该假设是否正确?  提前感谢。

此致、

Luciano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟是从输入边沿的50%到输出边沿的50%测量的、因此不应将传播延迟和上升/下降时间相加。

    您可以单独使用传播延迟(1/(2 × 7ns)≈71 MHz)。 在输出切换回之前、输出信号将继续进入电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luciano、

    在数据表上、LMV7219似乎没有最大切换频率。

    我们使用以下公式来估算切换频率:

    请注意、数据表不能保证此估算得出的结果值、您应添加20%至30%的裕度、以允许器件间的差异。