This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:输入偏置电流

Guru**** 2619035 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441248/ina226-input-bias-current

器件型号:INA226

工具与软件:

您好!

我注意到 INA226的输入偏置电流最近已在数据表版本 B 中进行了更新

-降低输入偏置电流典型值
-更新了分流输入增益误差与共模电压间的关系图和输入偏置电流曲线。

但是、我们从芯片获得的测量结果与2011年发布的初始数据表一致。

INA226是否在没有事先通知的情况下更新、从而在不影响其他规格的情况下具有更好的输入偏置电流?

-如果这样,我怎么能区分他们与旧版本的 INA226 ?

或者它只是错误的数据表修订版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansuk、

    是的、INA226已更新、新版本具有更好的输入偏置电流。 您可以知道与芯片 ID 寄存器(0xFF)的区别、芯片修订 ID 位(rid、位0-3)将 为0x1而不是0x0。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回答。

    读取裸片 ID 寄存器是完全正确的方式来确认裸片修订、而这只能在 制造后完成。

    是否可以将新版本与制造日期区分开来? 标记-生产日期代码是否有任何差异?

    此致、

    Hansuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansuk、

    我正在调查这个问题、以了解您是否有特定的方法可以从器件上的外部标记中辨别、并会在几天内联系您。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mitch。 我期待很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    如果我现在从 TI 网站订购 INA226、是否会 收到新的裸片版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansuk、

    我听说过有关封装标记的信息、但对于新器件、还没有特定的生产日期代码标记。 一旦我们完成旧版本的斜升、我们将会得到一个特定的生产日期代码。

    如果您从 TI.com 购买产品、在旧版本全部售出之前、仍将获取旧版本、然后新版本将开始显示。 作为参考、新版本可能在商用版本之前的汽车(-Q1)版本中提供。 因此、每个版本都将有自己的生产日期代码标记以指示修订版本。

    如果在此之前想测试一些新版本、可以联系 FAE 或营销联系人并申请一些。 如果您还没有联系人、请告诉我、我可以将您与其他人联系起来。

    此致、

    Mitch