This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV-Q1:推挽输出比较器建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1812-Q1, TLV7031-Q1, TLV7032-Q1, LM393LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441170/lm393lv-q1-push-pull-output-comparator-recommendation

器件型号:LM393LV-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV7032-Q1、TLV1812-Q1 、TLV7031-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在寻找一款5V 比较器、该比较器的规格与 TLV393LV-Q1类似、但具有推挽输出和更高的传播延迟是可以的。

我发现 TLV7032-Q1和 TLV1812-Q1似乎接近要求。  您能看看 这里是否有更好的选择吗?

谢谢!

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    LM393LV-Q1的较新推挽版本是 TLV9032-Q1

    如果您想以速度换取低功耗、TLV7032-Q1和 TLV1812-Q1是不错的选择。

    您的终端设备可接受的较高传播延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    感谢您的答复。 是否有其他低成本推挽比较器可用? 客户的目标是使用 LM393LV-Q1实现类似的成本、并且不需要传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    似乎对于汽车推挽比较器而言、TLV7031-Q1具有最低的1k 价格。 最好与我们的营销团队进行此讨论。 我将通过电子邮件与您联系。