This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:+2.5V 和放大器的最大输入电源电流;-2.5V

Guru**** 2614995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442438/lmh6554-maximum-input-supply-current-for-2-5v--2-5v

器件型号:LMH6554

工具与软件:

你(们)好

我们在设计中采用 P/N:LMH6554LEE、请找到以下图像作为参考、您是否能够共享+2.5V 和-2.5V 的最大输入电源电流。

提前感谢。

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    您可以查看所选 Vout 的最大电流和最小电流的典型特性曲线。  电源电流在电气特性表中具有最大额定值。  该额定值是52mA 的典型值、在25°C 时的最大57mA。  在极端温度下、典型值可能会增加到60mA。  

    原理图中显示 LMH6554在60mA 下工作并为负载提供额外的10mA。  60mA 典型额定值适用于极端温度和开路(无限)负载。  您还可以在这些表中观察短路电流和输出电流的额定值。  

    在25°C 且上电但没有信号的情况下、放大器不应绘制60mA、而应接近52mA。  

    此致!

    ALEC