This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2206, OPA227, OPA4277, OPA2211-HT, OPA2277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441887/opa2277-opa2277

器件型号:OPA2277
Thread 中讨论的其他器件: OPA277、OPA2206 、OPA227 、OPA4277、OPA2211-HT

工具与软件:

该网站显示 opa2277的温度范围是-40到85度。 C、如附加的文件中所示、但数据表显示此器件的 Tj 温度范围高达150摄氏度。 c 也如随附文件中所示 、因此不确定此器件的正确工作温度范围是多少? TI 可以帮助澄清这一点吗?

谢谢您、期待在方便时收到 TI 的消息。

Yenwu lo

、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu:

    如 OPA277数据表所示、只有在-40°C 至+85°C 之间指定了运算放大器性能;因此、该器件只能在这个温度范围内运行。

    绝对最大额定值表显示了器件在故障情况下不损坏时可以承受的最高温度。  不过、不会希望器件在这么高的温度下运行。 本质上、应力或条件超出绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏。 这些列出的值仅仅是应力额定值、并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。

    您可以考虑使用 OPA2206。 这是一款具有类似规格的新一代运算放大器、它在从-40°C 到+125°C 的扩展温度范围内指定了性能和运行。  请参阅以下 OPA2206数据表快照和产品页面网站链接。

    https://www.ti.com/product/OPA206

     

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Luis

    这意味着该 OPA227器件只能在-40°C 到85°C 之间工作。 C 环境温度范围、  

    不确定是否知道与额定环境温度范围为-55度的相同 OPA2277器件有关。 C 到125度。 ?  

    谢谢、期待在方便时收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenwu:

    正如我们之前讨论过的、如果您查看 OPAx277产品数据表、其中提供了 OPA277 (单通道)、OPA2277 (双通道)和 OPA4277 (四通道)选项的规格、则这些器件的额定运行 电压为-40°C 至+85°C。 请参见下面的 OPAx277数据表、其中包括 OPA2277 (双通道):

     

    您可以考虑使用 OPA2206。 这是一款具有类似规格的新一代运算放大器、它在从-40°C 到+125°C 的扩展温度范围内指定了性能和运行。  请参阅以下 OPA2206数据表快照和产品页面网站链接。

    https://www.ti.com/product/OPA206

     

    谢谢!

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Luis、 我明白您的意思、即关于 OPA2206器件的工作温度可以在-40°C 到125°C 之间。 范围。

    我现在的问题是:

    不确定是否知道与额定 OPA2277的器件相同或相似、这些器件可在-55度之间的更宽环境温度范围内运行。 C 到125度。  ? 并且不只能在-40到125度之间运行。 C 范围、因为 您在上面提到的 OPA2206。

    谢谢、期待在方便时收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu:

    OPA2211-HT 是在扩展温度范围内最相似的特殊 HT 等级。  OPA2211是一个双极输入、极低噪声、45MHz 带宽放大器、额定工作温度范围为-55C 至+150C。  这将是最接近/最相似的 OPA2206和 OPA2277、将温度范围扩展到-55C、但它不是等效的运算放大器。

    https://www.ti.com/product/OPA2211-HT

    在高温(或扩展温度)级高精度运算放大器(失调电压< 1mV)(额定工作温度范围为-50C 至+150C)中、我们还提供 OPA333-HT、不过这是一种规格大不相同的5V CMOS 器件。

    谢谢。此致、

    Luis