This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353:新器件参数更改?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442987/lf353-new-part-parameter-change

器件型号:LF353

工具与软件:

我们目前使用 LF353DR 运算放大器来放大差动信号。 我们已测试了0.127V 的差分信号输入并将其放大1.8倍。 计算得出的单端信号应为0.2286V、但实际测得的输出为0.251V。 放大系数约为2。 是在更换22年前购买的 LF353DR 后完成的。 放大是正常的。 我想问一下、2022年之后是否有任何可能导致某些参数发生变化的工艺更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20220615003.1和20230627002.1引入了全新的芯片、但保证的数据表限制未更改。 您的电路可能依赖于超出这些限值的某些特性。 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    有多少器件出现此问题?

    您能否提供一个完整的原理图、其中显示输出负载元件、电源连接/电源旁路电容器、反馈元件和输入连接? 0.127V 差分信号的输入共模电压是多少?  正如 Clemens 提到的、电路设计可能略微稳定、并且/或超过数据表中的一项限值。  

    谢谢。此致、

    Luis