This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:TLC3702IDR 修订版有何差异 B 和 TLC3702IDR 修订版 C

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442925/tlc3702-what-is-the-difference-between-tlc3702idr-rev-b-and-tlc3702idr-rev-c

器件型号:TLC3702

工具与软件:

您好、IT 团队、希望您度过美好的一天。

我想知道 TLC3702IDR 修订版之间的区别 B 和 TLC3702IDR 修订版 C

这个问题的理性是、我们在一个频率发生器(张弛振荡器)内使用这个 IC。

使用版本 C 时、与 Rev B 相比、我们测得的频率更低(减少5到8kHz)。由于对频率敏感、因此这会影响我们的应用。

除了芯片之外、IC 中是否有任何其他变化?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的数据表参数未更改。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    ´s ,我无法显示原理图,因为它是 Emerson 的专有性。

    不过、到目前为止、我们使用 Rev B 制造器件的时间已经很长了。 最近几天我们开始使用版本 C 时的情况发生了变化、我们的电路板开始无法通过测试。 此外、当我们为版本 B IC 更改版本 C IC 时、我们的板将始终工作。

    如果您能与我们分享任何见解、那将非常有帮助。

    提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    c 稍慢一点? c、因为速度越快就越不令人惊讶。 我不知道5到8kHz 的意思是多大、因为我不知道标称频率。 如果频率足够高、TLC3702是一款低功耗比较器、则传播延迟会成为影响输出频率的主要因素。 最好知道 IN+迟滞振幅。 常见的是电源的1/3。 电源电压是多少?