This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:关于允许的输入纹波电压

Guru**** 2767865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442542/tps561201-about-the-allowable-input-ripple-voltage

器件型号:TPS561201

工具与软件:

团队成员、您好!


我想知道此器件允许的输入纹波电压。

在数据表"典型应用8.2 "中、"表8-1。 Design Parameters"中有一个项用于输入纹波电压。

如果我按照图8-1中的设置输入电容、是否允许输入电容高达400mV (如表8-1中所示)?

此致、

和也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、请保持与图8-1中相同的输入电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的快速响应。 非常有帮助。

    此致、

    和也