This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1EVM:TAS5720A-Q1EVM

Guru**** 2614285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442361/tas5720a-q1evm-tas5720a-q1evm

器件型号:TAS5720A-Q1EVM

工具与软件:

我尝试通过 TAS5720A-Q1EVM 从蓝牙模块流式传输音频

不能  连接 I2S 协议的配置。

我们已连接以下引脚

          SCLK à 主机 MCU ( CLK )

         SDIN à 主机 MCU ( 应执行的操作 )

         LRCK à 主机 MCU ( WS )

         MCLK à 未连接(但我们具有主机 MCU 侧 振幅 )

此外 、我已将3.3V、接地和12V 连接到 TI 放大器 TAS5720A-Q1EVM。 建立此连接后、我们尝试通过连接的扬声器进行音频流式传输、但扬声器不提供输出。 我们已分别验证了扬声器的性能、它工作正常。

 

请 在以下几点上支持我:

  1. 引脚连接
  2. 时钟频率和配置
  3. 来自主机 MCU 的必要输入信号
  4. 需要保持哪种模式(硬件/软件)以及如何选择该模式
  5. 分享协议参考文档以更好地理解。
  6. SFT_CLIP (低和高)用例
  7. 我们需要使用的任何其他外设(如 SPI/I2C)

提前感谢

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、ć

    数据表中详细说明了以下所有信息。 请花些时间阅读数据表、这样您就可以找到问题所在。  与此处的提问相比、这样可以节省您的时间、而提问可能需要很多天时间。

    1. 引脚连接
    2. 时钟频率和配置
    3. 来自主机 MCU 的必要输入信号
    4. 需要保持哪种模式(硬件/软件)以及如何选择该模式
    5. 分享协议参考文档以更好地理解。
    6. SFT_CLIP (低和高)用例
    7. 我们需要使用的任何其他外设(如 SPI/I2C)

    直接返回到您的问题:

    1.应按照数据表说明提供 MCLK。

    2.请使用示波器检查每个 IIS 信号的频率、以确保符合数据表中指定的要求。

    3.请确保引脚连接(包括硬件/软件设置)遵循数据表应用电路。

    如果在调查完所有项目后仍有问题、我们可以进行另一轮讨论、需要您的帮助以提供以下项目:

    1.原理图中包含引脚连接和 MCU  

    2.每个输入引脚的时钟频率示波器捕捉

    3.输出波形捕获

    迪伦